This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:静止期间温度变化导致的 RSOC 跳跃

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264397/bq28z610-r1-rsoc-jump-caused-by-temperature-changes-during-standstill

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIOEV2400

在电池在-10℃ 等低温下放电至0% RSOC 后、为了让电池在25℃ 等正常温度下自动恢复至0%以上 RSOC、我们关闭寄存器[LOCK0]并打开寄存器[RELAX_JUMP_OK]。

然后、我们进行了另一个充电测试:

将带电池的机器放在孵化器中并插入适配器、孵化器的设置为:-10℃ 和50℃ 之间的周期性变化(每分钟1℃ 变化)、在-10℃ 和50℃ 处维持一小时、直至充电完成。 机器不会在低于-10℃ 和高于45℃ 的温度下充电。  

 测试开始时的温度为25℃、然后在充电过程中温度降低、当温度降至0℃ 时、电池停止充电和放电、并切换到适配器以使用电池电源。  当温度继续下降到-1℃ 时、RSOC 从34%跃升至4%。  

可以改进此跳转?将 gg 文件作为 attachment.e2e.ti.com/.../5305.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用我们的 GPCRB 工具进行温度补偿? 该工具会更新电量监测计在低温下运行所需的热参数。

    请提供描述上述行为的日志文件。 如果可能、提供 BQStudio 日志文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPCRB 工具完成后、将  BQStudio 日志文件作为 attachment.e2e.ti.com/.../log-jump-data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充 GG filee2e.ti.com/.../GG-file.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享数据、我会及时回复您。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对日志文件有疑问。  

    为什么要在温度降低时充电? 当温度稳定时、建议进行充电。 您是否手动提高处理室内的温度? 建议在开始充电之前等待浸泡时间。  

    看起来充电结束电流大约为1269mA。 但是、在您的设置中、设置不同。


    您能否发送您获得的 GPCRB 结果? 上述参数应该已更新。 zip 文件。 此外、应根据您的应用使用此工具。 输入的数据应反映应用。

    我很好奇为什么电池电压下降、因为电流似乎在"逐渐降低"。 电压应保持恒定。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请收到我对您问题的回复:

     为什么要在温度降低时充电?

    - 我们正在模拟用户的实际应用场景。

    看起来充电结束电流大约为1269mA。 但是、在您的设置中、设置不同。

    - 终端被设置为不充电低于0 ℃ 或高于45 ℃、电流1269mA 并不表示 EOC 的电流。

    我很好奇为什么电池电压下降、因为电流似乎在"逐渐降低"。 电压应保持恒定。

    -终端设置有阶跃充电。 当~为5  ~45℃ 时、充电电流约为4000mA、当温度为0 5℃ 时、充电电流约为2000mA。  在大约5 ℃ 时、电池处于恒流充电模式、 在温度下降到低于5 ℃ 后、充电电流   降低、导致电压降低。

    您能否发送您获得的 GPCRB 结果?

    -请查看附件。

    此致

    托尼

    e2e.ti.com/.../01_23002D00_report.zipe2e.ti.com/.../02_23002D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    在 GPCRB 报告中、我与您正在使用的当前 gg 文件和工具中的 ggg.out 进行了比较。 您应使用 ggg.out、因为它包含用于容量预测的内部电阻和热模型参数的所有变化。




    此工具还报告适用于低温的新 Rb 比。 Rb 表是私有参数。 您可以提供带有解封密钥的 srec 文件、我可以为您进行更新。 您也可以缩放该比率并写入到数据存储器中的特定地址。  e2e.ti.com/.../2112.gg_5F00_out.csv

    此致、
    何塞·库索




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jose、  

    我们使用的 gg 文件是 gg_out。 因为我上次发送给您的 GG 文件是在导入 g_out 后3个周期学习后收到的、所以更新了一些参数。  

    但我们不使用新的 Rb 比率。 附件是 srec 文件、其中包含 g_out of 02#-report.zip、请帮助我更新 Rb 比率、谢谢。 另请告诉我 数据存储器 Rb 比率的具体地址,谢谢。

    顺便说一下、我们启用的寄存器[RELAX_JUMP_OK]、它是否与该 RSOC 跳转相关?   e2e.ti.com/.../IQ1090_2D00_B_2D00_1S4P_2D00_28z610R1_2D00_1_2D00_01_2D00_3775_2D00_1bei_2D00_1mR_2D00_R00_2D00_2023_2D00_9_2D00_2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    期待您的回复,谢谢。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    请参阅下面的 Rb 表地址、以便您可以进行读取和写入。


    我已经将 Rb 表按新的比率进行缩放。 您可以从地址读取以确认。 请参阅 srec attachede2e.ti.com/.../Rb_5F00_low.srec

    顺便说一下,注册[relaxe_jump_OK]我们启用了,可能是与此 RSOC 跳转有关吗?

    这可能是一个因素。 请将其设置为零。 此外、确保设置平滑处理功能。 请参阅  TRM 中的第6.6节 Impedance Track (IT)配置选项

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    谢谢你的答复,我收到的 srec。 我将对 rb_low.srec 进行编程 、以在2个学习周期后再次进行测试。

    我们希望在电池在-10℃,的低温下放电到0% RSOC 后、恢复到正常温度、如25℃、电池

    可以自动恢复部分电量、这意味着 RSOC 可以自动 恢复到 avove 0。 因此、我们禁用了[LOCK0]且

    已启用 [RELAX_JUMP_OK] 。

    有任何其他方法可以在没有 启用 [RELAX_JUMP_OK]的情况下实现这一点?

    此致、

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我确信已设置平滑处理。

    我曾尝试使用 bqStudio 的 Advanced Comm I2C 读取 Rb 的值、但我不知道启动寄存器是什么。 请帮助我在

    附件图。 以这种方式读取的值应该是 十六进制的。 如何将其转换为十进制?

    非常感谢。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    I2C 地址为 AA
    起始地址为3E
    要写入的字节是 Rb 的地址
    要读取的字节数为2

     电量监测计通信应用手册中提供了写入数据存储器的示例。 第4部分

    此外、请参考这一 线程

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    更新的 srec 对我非常有帮助、谢谢。

    但有一些问题需要您的帮助:

    RSOC 跳变仍然存在、 但看起来有一些改进。 (开始时,RSOC 从34%跃升至4%,现在又从71跃升至67)

    2.在发送指令读取 Rb 值时无法读取任何信息。

    3.我们能改变 RB 自身的价值吗? 我们如何才能做到这一点? 我不太明白   Gauge 通信应用手册

    4.如何进入附件图2所示的界面。

    期待您的回复、谢谢。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1-您是否有用于分析具体情况的日志?  
    请发送 srec。 我可以进一步调整 Rb 表。 我将需要您用于 GPCRB 工具的输入数据。

    3- 请查看此 线程 以了解详细示例。

    这些是私有参数。 但您可以使用给定的地址更改这些值。

    请在第一个项目符号中提供相关文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    1.明天我会提供 SREC 和日志日期。

    抱歉、无法找到用于 GPCRB 工具的输入数据、因为这些数据是很久以前制作的。 我们只有 GPCRB 工具的结果。

    顺便说一下、在我们使用 GPCRB 进行 温度补偿后、在-10℃ 等固定低温下的充电和放电过程中不会发生 RSOC 跳跃。  

    我们这次讨论的问题是 RSOC 在 RELAX 模式下随着温度下降而跳转(请检查我提供的先前数据。log jump data.xlsx)。  

    在启用寄存器[RELAX_JUMP_OK]之前、在 RELAX 模式下也没有 RSOC 跳转。启用 寄存器[RELAX_JUMP_OK]后发生 RSOC JUMP。  (在电池在-10℃ 等低温下放电至0% RSOC 后、为了让电池可以在25℃ 等正常温度下自动恢复至0%以上 RSOC、我们禁用寄存器[LOCK0]并启用寄存器[RELAX_JUMP_OK]。  在不 启用[RELAX_JUMP_OK]的情况下,还有任何其他方法可以实现这一点?)

    我们是否可以使用 EV2400和 bqstudio 来更改 Rb 的值。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    FCC 急剧下降、这就是 RSOC 下降的原因。 电量监测计将根据温度和负载稳定 FCC。 温度较低时、容量预计会变小。  

    RSOC_HOLD 平稳 不能同时设置。 这会导致不稳定的 SOC 行为。 我们经常建议设置 平稳

    请清除   RELAX_JUMP_OK

    2.我们是否可以使用 EV2400和 bqstudio 来更改 rb 的值。

    我们不会展示 Rb 表。 我相信这不是问题。 如果您为我提供 GPCRB 工具的输入数据、我总是可以进一步调整 Rb。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose:

    RSOC_HOLD 平稳 不能同时设置。 这会导致不稳定的 SOC 行为。 我们经常建议设置 平稳 [/报价]

    不稳定的 SOC 行为-它是否可以更具体? 它会如何变得不稳定

    请清除   RELAX_JUMP_OK 位[/引号]

    也许我没有清楚地表达自己,这个登记册需要启用如下。

    [报价 userid="489742" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264397/bq28z610-r1-rsoc-jump-caused-by-temperature-changes-during-standstill/4811546 #4811546"]我们不显示 rb 表。 我相信这不是问题。 如果您为我提供 GPCRB 工具的输入数据、我总是可以进一步调整 Rb。  [/报价]

    这意味着我们可以 使用 EV2400和 bqstudio 来更改 Rb 的值?

    我再次记录了 GPCRB 的室温和低温充放电数据、如下附件所示:

    e2e.ti.com/.../low-temp-and-room-temp-data.rar

    我们使用了两个在-10℃ 处放电的样本以及更新的 rb srec、 RSOC 将显著跳变。 数据如下。 对于样本2、我在放电前后导出了 srec 和 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../sample-1.rare2e.ti.com/.../sample-2.rar

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我收到了数据、我会马上回复给您。

    [报价 userid="561905" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264397/bq28z610-r1-rsoc-jump-caused-by-temperature-changes-during-standstill/4812790 #4812790"]不稳定的 SOC 行为-它能更具体吗? 它将如何变得不稳定

    我们已经看到客户报告过此情况。 建议不要同时设置 RSOC_HOLD 和平滑处理。 有关也使用 Impedance Track 的不同电量监测计的信息、请参阅下面的文档。

    您意味着我们可以 使用 EV2400和 bqstudio 来更改 rb 的值吗?

    您可以写入我之前提供的 RB 存储器位置。 我将再次检查您提供的数据、看看是否需要进一步调整。  


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我收到数据,我会给您回复。

    期待您的回复,谢谢。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    在您附加的测试中、看起来 SOC 在-10°C 及其放电期间跳跃。 不是静止的。

    请使用此 srec 重试测试。  e2e.ti.com/.../uploadgg.gg.csve2e.ti.com/.../further_5F00_tweaked_5F00_RB.srec

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    在您连接的测试中,它看起来像是 SOC 在-10°C 和放电期间跳跃。 不是静止的。

    我们有两个测试、一个在-10℃ 处于断电状态、 RSOC 将显著跳变;另一个在温度从室温降至-10℃ 时静止、RSOC 将从71%降至67%。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们继续通过电子邮件提供支持。

    此致、
    何塞·库索