This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:交错式升压转换器问题:输出电压突降至特定输入电压

Guru**** 2652995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262972/lm5032-interleaved-boost-converter-issue-output-voltage-dips-at-a-specific-input-voltage

器件型号:LM5032

您好!

根据应用手册 AN-1820 和 AN-1962、我的客户制作了一个采用 LM5032的直流/直流非隔离式升压转换器、其输出电压为36V (应用手册中为48V)。 输入电压范围相同、最高可达250W 功率级别。  


当输入电压为17至19V、而输出电压降低(36至24V)且只有这一特定的输入范围时、他们才会面临一个问题。  在16V 和15V 输入的满载条件下、该器件可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否测量了转换器波特图以确保足够的相位裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪,整个输入电压范围高达36V,它的工作只是问题是在特定的两个电压在中间,所以没有问题的裕度权利?. 我让客户用不同的值来调整反馈电路电阻。 因为我认为增益骤降可能会有问题。 你会建议什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、您仍然需要测量波特图、才能查看相位裕度是否在操作变得不稳定的区域附近。

    仅调整一些环路参数可能无助于准确了解相位裕度。  

    另外、看到 Vout 下降时、您是否检查了反馈环路设定值?  COMP1和 COMP2有何作用?

    请提供您的原理图以便清晰地进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    客户遵循了我们的评估模块(随附的原理图)中所示的确切原理图:   

    原理图与下面的图完全相同、仅下方电阻器的变化:

    R29: 10K

    R28:68K

    R27:100k

    R23:27k

    R24:27K

    R12:5m Ω

    R13:5 m Ω

    客户已向我发送以下波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Vout 下降时、U4引脚4的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于支持是通过电子邮件提供的、我将关闭此主题。