This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:NC 引脚连接

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5149, LM25149-Q1EVM-2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269991/lm5148-nc-pin-connectivity

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM5149LM25149-Q1EVM-2100

虽然 数据表提到 所有 NC (无连接)引脚 -在外露 焊盘连接到 GND 以改善散热、但没有一个 参考设计 示例 遵循该 指南。  是否有 具体的原因?

此外、我将在 IBB (反相 降压升压) 配置中使用 LM5148、以便   由正输入 电源生成负电压。 我的外露焊盘 连接到 负 电源(而不是 GND)。 我是否可以将 所有 NC (无连接)引脚连接到  连接到负输出 电源的外露焊盘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kb:

    NC 引脚未键合、它们没有电气连接。

    您可以将它们保持悬空、或将它们连接到负极 VOUT yes。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Orlando。  

    TI 参考设计  在数据表中推荐时没有将它们连接到外露焊盘是否有任何原因?

    我推断、由于 NC 引脚 未 与任何引线键合连接 、因此可以将其连接到  可高达 -50V 的负 Vou。 该 器件具有80V 额定输入输出 、因此我可以使用 高达 28V 的输入电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KB、

    尊敬的 Kb:您是指数据表图像吗?

    LM5148是与 LM5149相同的直流/直流控制器、其中 LM5149使用有源 EMI 滤波来代替 NC 引脚。

    但如果没有有源 EMI 滤波器、这些器件是相同的。

    该数据表引用了 LM25149-Q1EVM-2100 EVM 布局。

    https://www.ti.com/tool/LM25149-Q1EVM-2100

    是的、应该可以连接到负 VOUT。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的 澄清。 这可以解决我的问题。