主题中讨论的其他器件:UCC28070、
尊敬的先生、我是采用 UCC28070设计的1KW 交错式升压 PFC 转换器。 我随附设计原理图。 我在运行时遇到了问题。 我无法获得输出电压。 在检查输出时、 我发现电感器电流的波形之一不正确。 我将连接该电感器电流的图片。 轻扫电感器、然后再更改新电感器。 但电感器2在该相位上的电流形状相同。 当 我超过80输入电压时、它会变为这种形状。 另一方面、电感器1的电流在80 Voltage 时正常。
如 图中所示、每当 我超过85伏时、电感器2会产生噪声且流动的电流会变得突变。 我无法越过85伏电压获得输出。
请告诉我应该怎么 做。 

120路输入电压
180°输入电压时
在210输入电压下