This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:LMZ23610相关问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271602/lmz23610-lmz23610-related-issues

器件型号:LMZ23610

您好,

客户电源产品采用 LMZ23610芯片、输出5V/50A。 虽然使用了5个芯片并行工作、但是出现了故障现象、根本找不到原因。 通过比较芯片数据表可以发现、在推荐的电路手册中、当多个 FB 引脚并联时、只需要一个连接、而其他模块的 FB 引脚悬空。 但是、在设计时、我们发现 FB 悬架的动态响应较差、因此我们将多个模块的 FB 引脚短接在一起、这与数据表的用法不同。 我想问问、使用这种方法是否有任何问题、以及它是否可能是导致故障的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    FB 悬架的动态响应差是什么意思? 那么、在将所有 FB 短接在一起时、哪些行为可以实现"更好的结果"呢?

    不建议在所有器件的 FB 引脚短接在一起时偏离数据表配置。 这会导致主器件和从器件关系以及依赖于 FB 的函数出现问题、例如 OVP、其行为方式将不符合数据表中所述。  

    此致、

    亨利