This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:运输模式

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269624/bq25703a-shipping-mode

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703、、 BQSTUDIO

您好

客户对将电池设置为进入运输模式有疑问。 通常、只需要为电池提供特定的电压(电流可能非常小)即可将其唤醒。 目前、在电池进入运输模式后、BQ25703充电器的电压从大约1V 跃升到后面、然后在适配器插入后快速下降到大约0V、因此电池不会唤醒。 BQ25703必须采用什么保护机制来防止电池端的电压输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我需要您提供更多信息、以便了解问题并正确回答。 您能否说明客户的测试设置? 例如、适配器电压和电流额定值、电池电压、测量电压 的位置、所使用的电池设置数量以及所采取的步骤顺序将有助于重现该问题。 另请附上寄存器映射。  

    此致、

    M·M·哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适配器电压=20V 电池电压=12.6V (完全充电)电池=3节

    1)测量下方图1中的原理图中用红色圈出的 BAT1+节点。 问题发生时以及问题正常时的波形如图2和图3所示:此外、我想问在 VBUS 交付后、我们在 I2C 中的 EC 或 MCU 访问 BQ25703A 时是否有序列? 问题发生的可能性似乎存在差异...

    图1

    图2↓异常时、BAT1+节点仅以大约0.6~0.9V 的电压跳跃、电池无法唤醒! (当电池组处于关断模式时、高于大约7V 的电压可唤醒电池)。 此时、充电器 IC 关断线路中的 Q14、

    图3↓通常、BAT1+节点将通过 Charger IC 的初始3Cell 设置预设为大约9.XV、然后通过 I2C 设置为我们的充电电压12.XV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您提供有关此问题的更多信息。 您提到"问题发生的可能性似乎存在差异..." 这表示在某些情况下您会看到问题、但在某些情况下您不会看到任何问题。

    在这种情况下、如果您尚未执行此操作、建议将 TI 的评估模块(EVM)与 BQStudio 一起使用以测试运输模式。 同时、了解如何实现运输模式也很重要、即如何断开和连接电池组。 通常、在您插入适配器并启用自动唤醒功能后、充电器会发送小电流来唤醒电池。 因此、 连接电池的问题 也可能是您看到的问题的原因。 要询问您的问题:"如果在 VBUS 交付后、在 I2C 中的 EC 或 MCU 访问 BQ25703A 时出现序列、您可以在上电后随时与 BQ25703A 进行通信。 无需进行特殊排序。  

    此致、

    M·M·哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    如果客户在仅电池条件下完成电池运输模式命令、则电池进入 SHUTDOWN 模式、然后在插入适配器(Type-C)后等待唤醒(电路板与 G3相同)、 EC 唤醒并开始执行初始和轮询工作(此时、电池的 smbus 阻塞、但充电器可以正常访问)

    客户发现在初始充电器寄存器期间、还尝试访问电池设备(此时电池没有响应、 但充电器正常通信)这将导致"充电器 IC 电池侧的电压跳升至约1V、然后快速降至约0V。"

    但是、如果 EC 访问电池时间被推回、充电器 IC 的电池侧上的电压将上升、然后电池将唤醒、不会发生访问错误。

    但是、根据 SMBus 规范、只要 SMBus 可以正常通信、即使没有人响应发送的地址、也不应该影响其他器件、对吧? 您能否确认为什么存在此差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您提供的信息。 似乎您有一种通过延迟 EC 电池访问时间来解决该问题的解决方案。 但是、为了帮助您回答您的问题、首先、为什么存在访问错误、我需要一些相关信息。 您能否在插入适配器后和访问电池之前提供完整的寄存器映射(寄存器的值)? 以及同一屏幕上的 VBUS、VSYS、VBAT 和开关节点的示波器捕获? 如果出现任何故障、这些报告中将包含任何信息、因为客户可能是在充电器稳定到足以正常通信之前尝试访问电池。

    此致、

    M·M·哈桑