您好!
我在 设计中使用 TPS51200作为 DDR4应用。
我需要为36个 DDR4器件提供 VTT 和 VTTREF 电源、这些器件的泄漏电流为2uA (每个 DDR、共72uA)。
VDDQ:1.2V
VTT:0.6V
泄漏电流:2uA X 36 = 72uA。
查看数据表第16页时、我得知"在选择电阻值时、应考虑 DIMM VREF 引脚的泄漏电流对基准电压的影响。 使用公式4来计算电阻器值。"

该公式为我提供大约100欧姆的电阻器值。 但您的所有示例设计和评估板设计在分压器电路中使用10K 电阻器。
请帮我解决这个问题、是否有任何其他假设我在此遗漏了?
我是需要保持一个更高的 øVREF Ω(大于1-2%)来保持较低的电阻值、还是需要保持较高的电阻器值来保持较低的 Vddq 容差?
谢谢!
R·库马