This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:具有 SPI 接口的类似解决方案

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270665/lp5036-similar-solution-with-spi-interface

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件: LP5862

大家好、

客户正在研究 LP5036。

对于此解决方案 、他们有2个问题:

  1. TI 是否有具有多个通道的 SPI 驱动器、而不是 I2C LED 驱动器?
  2. LP5036是否支持单个非 RGB SMD LED? (他们使用滤膜板)

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    能否告诉我客户为什么需要使用 SPI 接口?

    有关您的问题、请参阅以下评论:

    1.  TI 是否提供具有多个通道的 SPI 驱动器、而不是 I2C LED 驱动器?

    是的、我们提供 支持 SPI 接口的 LP586x 系列、而 LP5862可以支持36个 LED 点、与 LP5036相同。

     LP5036是否支持单个非 RGB SMD LED? (他们使用滤膜板)

    是的,我认为这是没有问题的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    使用 SPI 而不是 I2C 的原因来自于客户的软件工程师及其使用的 uC 系列。 他们更喜欢 SPI、而不是 I2C。

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的评论!

    BR、Jared