This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFIN 分压器电阻值!

Guru**** 2531450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271768/tps51200-refin-voltage-divider-resistor-value

器件型号:TPS51200

您好!

我在 设计中使用 TPS51200作为 DDR4应用。

我需要为36个 DDR4器件提供 VTT 和 VTTREF 电源、这些器件的泄漏电流为2uA (每个 DDR、共72uA)。

VDDQ:1.2V

VTT:0.6V

泄漏电流:2uA X 36 = 72uA。

 查看数据表第16页时、我得知"在选择电阻值时、应考虑 DIMM VREF 引脚的泄漏电流对基准电压的影响。 使用公式4来计算电阻器值。"

该公式为我提供大约100欧姆的电阻器值。 但您的所有示例设计和评估板设计在分压器电路中使用10K 电阻器。

请帮我解决这个问题、是否有任何其他假设我在此遗漏了?

我是需要保持一个更高的 øVREF Ω(大于1-2%)来保持较低的电阻值、还是需要保持较高的电阻器值来保持较低的 Vddq 容差?  

谢谢!  

R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:

    如果我们使用  数据表公式中的 VREF 变化百分比作为示例(+/-1%)、并将您在问题中提供的值(DIMM 总泄漏为72uA、VDDQ = 1.2V)代入、则可以看到公式的工作原理:

    RREF =<(2 x  ΔVREF Ω)/IREF

    我们将使用+/-1%作为变化值、并将该值应用于1.2V VDDQ、得到 ΔVREF μ V。 我们还将使用72uA 作为 IREF

    =<[2 x (0.01 x 1.2V)]/0.000072A

    =<(2 x 0.012V)/0.000072A

    RREF =< 333 Ω

    因此、根据该公式、RREF 应为333欧姆或更低。 在数据表示例中、最终建议使用100欧姆以提供额外的裕度。

    请注意、您需要找到特定 DIMM 器件的 VREF 变化百分比。 在以上示例中、我使用了数据表编号+/-1%、但这可能不代表您的 DIMM 系统。

    您可以仅使用数据表示例对此进行仔细检查、以查看4.5k 欧姆结果。 只需将1.2V 替换为1.8V、将72uA 替换为8uA。

    关于您要讨论的10k Ω 示例、我认为这些电阻器用于 TPS52100器件的 REFIN 引脚、但这不是此公式所讨论的。 该公式 与 DIMM 器件本身相关、而不是终端稳压器 IC 输入相关。 我认为、上例中电阻分压器的要点是直接从 VDDQ 为 DIMM 器件上的 VREF 供电、从而绕过 REFOUT 在0.39V 的 VDDQ 之后开始的等待期。

    此致、

    詹姆斯