This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3710:LM7310:最小连接集

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7310, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270953/lm3710-lm7310-minimum-set-of-connections

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

我想在空间受限的设计中将 LM7310用作理想的二极管。 我不需要以下任何内容:

  • 电流限制或监控
  • 输出压摆率控制
  • 电源正常
  • OVLO
  • UVLO 与默认值不同

我认为在以下设计中可以建立一组最低限度的连接是正确的:

  • OVLO (引脚2)连接至 GND
  • 电源被连接的 VIN (引脚5)
  • VOUT (引脚6)连接到负载
  • GND (引脚8)连接到 GND
  • IMON (引脚9)连接至 GND

所有其他引脚( EN/UVLO ,PG, PGTH ,dVdT 和 DNC)全部保持断开状态,如此悬空。

数据表在针对 EN/UVLO 的表5-1中显示"不要悬空"、但在第7.3.2节中、显示"欠压保护的默认锁定阈值为 VUVP、该阈值 在内部固定"。 这与您如何使用该默认设置有些矛盾?

此外、我希望检查保持 PGTH (引脚4)断开以保持悬空的情况是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    OVLO、IMON 和 GND 可连接至 GND。

    VIN 应与电源相连。

    VOUT 应连接到负载。

    dVdt 和 PG CAN 和 DNC 应悬空。

    PGTH 不应悬空、因为如果悬空、比较器输入可能会导致器件消耗过多电流。 由于未使用 PG、因此可以将 PGTH 连接到 GND。 由于您已经将 OVLO 连接到 GND、因此应能轻松地将 PGTH 连接到 GND。

    EN/UVLO 不应悬空、因为它没有输入上拉/下拉电阻器、因此它不会有任何定义的状态。 您引用的章节指出、无论 EN/UVLO 状态如何、如果 VIN < VUVP、器件将被禁用。 对于您的应用、最好的选择是在 VIN < 5V 时直接将 EN/UVLO 连接到 VIN、或在 VIN > 5V 时通过电阻分压器连接、因为 EN/UVLO 引脚的最大建议电压为5V。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。 这会令人失望、因为 EN/UVLO abs_max 我无法连接到 VIN (应用:4V 至7.5V)、并且分压器显著增加了理想二极管电路的结果尺寸。

    只是为了澄清一下、它需要一个分压器、而不是能够仅使用一个360k 上拉电阻器? 建议运行条件表中的注2表明这可能没问题、还是分压器的顶部电阻不应小于350k?

    您能根据我有限的需求推荐一个替代方案吗? 对于高达5A 的额定电流和高达7.5V 的电压、我只需要理想的二极管功能(快速响应、例如<= 1.5us)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很好、在此抱歉-只需使用一个上拉电阻即可将 EN/UVLO 连接到 VIN、无需使用电阻分压器。

    我会与我的同事联系、以获取理想二极管器件的替代建议。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、与此器件的最小连接集为:

    • 如果 VIN <=5V、EN/UVLO (引脚1)直接连接到 VIN、如果 VIN 高于5V、则通过360k 电阻器连接到 VIN
    • OVLO (引脚2)连接至 GND
    • PGTH (引脚4)连接到 GND
    • 电源被连接的 VIN (引脚5)
    • VOUT (引脚6)连接到负载
    • GND (引脚8)连接到 GND
    • IMON (引脚9)连接至 GND

    引脚3、7和10保持悬空。 其他一些线程建议将 PGTH 保留为悬空状态、但我更喜欢这种方法。

    忽略任何输出电容器、EN/UVLO 电阻器(0402)使  2mm x 2mm 的紧凑型解决方案增加了约50%。

    由于 PG 为开漏、因此如果这样做可以更轻松地进行布线、那么将其连接到 GND 是没有问题的、如右侧所示。 这不是一个要求,所以不是最小连接集的一部分。

    令人遗憾的是、LM7310器件在芯片中未包含高阻上拉电阻、无需使用外部上拉电阻。

    我认为这款芯片采用 SC70-3封装、集成 EN/UVLO 电阻、是一款奇妙的简易产品、并具有极好的市场吸引力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们团队的 Kunal 会回复您有关 LM7310的问题。  

    我可以帮助您使用 LM74700-Q1等理想二极管控制器。 您是否愿意使用控制器+外部 FET 解决方案? 您的电流和电压额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 FET、5A、7.5V、具有最少连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    LM73100是我们可满足您要求的最佳解决方案。  

    下一个最佳选择是 LM74700-Q1 +外部 FET、但 与 LM73100相比、这将是一个更大的解决方案尺寸