This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26631 RPP 问题:BGATE 未驱动为高电平

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266816/tps2663-tps26631-rpp-issue-bgate-not-driven-high

器件型号:TPS2663

我需要一些帮助来理解为什么 TPS26631无法将 BGATE 驱动为高电平。

在具有10个独立 TPS26631通道(以48VDC 运行)的单板上、只有一个通道正常工作。 其他通道 不会将 BGATE 或 ILIM 驱动至高于输入电压。 因此、 RPP 阻断 FET 未开启、而且由于其反向二极管压降、产生大量热量。 似乎 BGATE 没有被驱动为高电平。 我找不到电路板短路或其他说明。 所有通道都打开、为输出供电、但 BGATE 位于 IN_SYS。 不同之处在于、在一个理论上完全相同的通道上运行良好。

在该板上、在故障通道上、未将 BGATE 或 ILIM 驱动至高于 IN_SYS。 FAULT 未被驱动为低电平、它的电压为3.3V。 电源已打开并流经 TPS26631。  除了 BGATE、一切看起来都很完美。

我是在抓住这个吸管,所以任何建议都很感激.

详情如下。

提前感谢。


单个通道的原理图为:


布局如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hedley、您好!

    请分享一个显示 VIN、VINSYS、VOUT、SHDN、BGATE、DRV 的波形。 它可能是外部信号使 SHDN 引脚处于低电平。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您花时间观看本视频。 我没有很好的示波器(DPO2024)、它有点校准错误、但你看。

    这是针对不工作的通道。 输出驱动一个22欧姆的电阻器。

    黄色表示 SHDN。 粉色是 VOUT。 绿色为 VIN_SYS、蓝色为 VIN (引脚1和2)。

    在上面的快照中、您可以看到当 SHDN 上升时、输出按预期开启。 您还可以看到 VIN 和 VIN_SYS 始终为高电平、如果您静置一点、您几乎可以断定 VIN 始终略高于 VIN_SYS。 此示波器的测量功能有待改进、不过、通道2 (VIN)和通道4 (VIN_SYS)的平均测量结果似乎表明传输晶体管未导通。

    好的、那么接下来的两个快照是查看 BGATE (绿色)和 DRV (蓝色)。 它们都来自 SHDN 事件的相同边缘、差异在于前方是绿色还是蓝色、这仅仅是为了表明它们几乎处于相同的电压(FET 均未导通)。

    我回去,从这个板上的一个工作通道抓取一个镜头。  
    在这个镜头中、黄色和粉色仍然是 SHDN 和 VOUT。 绿色为 BGATE、蓝色为 VIN_SYS。

    在这里、看起来 BGATE 位于 VIN_SYS 上、直到 SHDN 上升。 然后 BGATE 在大约4ms 后上升至高于 VIN_SYS 的大约10V。
    对于为什么该通道能够正常工作、我仍然感到非常困惑、但其他通道无法正常工作。

    谢谢。

    黑德利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hedley、您好!

    对于所有通道、VIN 和 VOUT 是独立的? 我的意思是、VIN 或 VOUT 之间没有短接

    2.所有通道的原理图完全相同?

    3.此 DRV FET 可能会在其他通道上显示一些问题,并且由于哪个 VINSYS 和 BGATE 短路?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    有一个假期,所以很遗憾的漫长的拖延。

    所有通道 都具有独立的 VIN 和独立的 VOUT、并且具有完全相同的原理图。 应该指出的是、我们正在尝试调制某些 VIN 数据(2-4伏)、这种调制可能是问题的原因、因为它短暂地降低了 VIN。

    管理层决定将这两个晶体管剥离掉、因为这并不是我们的应用所必需的、而且我们还需继续推进。  因此、虽然我们没有 NP 能够完全证明正在发生的事情、但这一问题可以被视为已得到解决。  

    感谢您的帮助并感谢您的到来。

    黑德利