This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65137AS:关闭

Guru**** 2647525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65137AS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271118/tps65137as-shuts-down

器件型号:TPS65137AS

尊敬的专家:

我们正在使用 TPS65137AS 为基于 RM67162的1.9英寸 AMOLED 显示屏供电。

下面是一个原理图:

和 PCB 布局:

如果显示器未连接、则一切似乎正常(CH1 - OUTP、CH2 - OUTN):

但是、当连接显示器时、会发生这种情况:

该波形显示了+3.3V 和 OUTN 的输入:

我尝试过以下方法:

1.将输入和输出电容器(C20、C21、C26)更改为4.7 μ F。 那么结果是相同的。

2. 将输入和输出电容器更改为22uF。 那么结果是相同的。

显示屏不需要很大的电流、因为我使用的开发板是额定电压仅为100mA 的 BV6802直流/直流转换器。

我不明白 TPS65137AS 为什么会关闭。

有人能建议一个问题的解决方案吗?

谢谢你。

此致、

塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    ELVSS 似乎只是缓降至~μ V-4V、但默认值应为-4.9V、因此您是否重新对 ELVSS 进行了编程? 并且 ELVDD 和 ELVSS 的布线宽度最好更宽。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    如果未连接显示屏、则 ELVSS 会降至~-4.9V:

    但是、如果显示器已连接、电压将降至仅~ 4.0V:

    您是否认为现在的迹线(8mil)会导致关断?

    此致、

    塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    此 IC 集成了短路保护、检测到 VNEG 超出编程值420mV 且时间超过3ms。 我认为错误的 VNEG 会导致 IC 关断。  

    我是否可以知道、如果显示屏断开连接、VPOS 和 VNEG 是否会成功斜升、IC 是否会持续工作? 您的波形似乎仅捕获了启动周期。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    如果未连接显示屏、则 VPOS 和 VNEG 持续保持在正确的电平(分别为+4.6V 和-4.9V)。

    此致、

    塞尔日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    您能否测量8mil 迹线上的压降? 您是否已经检查了显示屏是否会强制 VNEG 为~-4V?

    Br

    帕特里克