This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:值 CP1和电阻器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269992/bq76952-values-cp1-and-resistor

器件型号:BQ76952

您好!

我一直在确定一些在 BQ76952上使用16 FET 的值、考虑 Ciss = 9250pF - 12000pF 且 Vbat = 32.4V 的 MOSFET、是否可以使用 CCP1=2.2uF 5%? 因为它在限制范围内、是否会有危险?  
我的第二个问题是关于使用 SRP 和 SRN 测量电流所用的分流电阻器、我要处理的是100A、是否有任何标准或规则来确定分流电阻器的值或应连接多少个并联电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    CCP1 = 2.2uF 应该没有问题。

    对于电流检测电阻、需要考虑以下因素。 首先、ADC 在感应电阻器上的测量范围为+/-200mV。 任何产生此范围以外电压的电流都将无法正确测量。 接下来是传感电阻器消耗的功率(P = I*V = I*I*R)。

    我们通常建议使用1m Ω 的感应电阻。 在100A 时、这相当于电阻器上出现100mV 的压降、从而为正确测量瞬态/短路留出了足够的空间。 这也意味着您需要选择可处理总功率10W (10W = 100A * 100A * 0.001Ohm)的电阻器。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢