请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好!
我一直在确定一些在 BQ76952上使用16 FET 的值、考虑 Ciss = 9250pF - 12000pF 且 Vbat = 32.4V 的 MOSFET、是否可以使用 CCP1=2.2uF 5%? 因为它在限制范围内、是否会有危险?
我的第二个问题是关于使用 SRP 和 SRN 测量电流所用的分流电阻器、我要处理的是100A、是否有任何标准或规则来确定分流电阻器的值或应连接多少个并联电阻器?