This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:输出电压读取输入电压(预期为3.3、实际为28V)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270014/lm5088-output-voltage-reads-the-input-voltage-expected-3-3-actual-28v

器件型号:LM5088

设计3V3电源。 输入可以是28-34V 之间的任一电压、输出为3V3 @ 250 mA。 我注意到、MOSFET 会被驱动为高电平一次、但永远不会被驱动为低电平。 这会导致在空载时输出始终为28V。 输出对输入短路的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬您好  

    请确认 VOUT 符合负载调节要求。  如果需要、请使用快速入门计算器并再次检查您选择的环路补偿组件是否正确。

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 不在负载调节范围内。 使用快速入门计算器可得到以下结果:


    通过运行我们的计算找到 f_zero、我得到了0.612kHz。 使用快速入门计算器进行相同的计算、我获得了零点位置的5.025kHz 频率。 原始设计中0.612kHz 以上频率的增益为1.1494 (1.21dB)、高于5kHz 频率时的快速启动增益为8.5 (18.59dB)。 以下哪一项会为我们提供所需的结果、您能解释为什么吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬您好  

    您能否分享快速入门和您进行的计算?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL