This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271908/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404

是否曾使用图腾柱 PFC 前端对该器件进行过测试?

我提出这个问题的原因是、我们正在研究 TPPFC + LLC 设计。 当慢速桥臂 MOSFET 交换运行时、从0V 转换到400V、反之亦然。 当您在输出端有一个以某种方式连接到接地的负载(例如电子负载)时、LLC 初级和 LLC 次级之间可以看到这个0-400V 电压。 尽管光耦中的寄生电容非常小 O.25pf、但0-400V 电压阶跃会在 FB 引脚中产生一些 uA 噪声、这足以干扰反馈信号从而降低开关频率、因为 FB 电流非常低、~50uA。 您有什么解决这个问题的建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您能否共享原理图和布局文件? 您还能分享一下 LLC 的规格(功率额定值和谐振频率、输出电压、输入电压)吗?

    此致

    马尼坎塔