This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:反激式160V 至15V 直流/直流转换器:TINA 仿真

Guru**** 2536450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268867/ucc28c43-flyback-160v-to-15v-dc-dc-converter-tina-simulation

器件型号:UCC28C43

大家好、

我正在使用 UCC28C43设计反激式直流-直流转换器。 我在设计中使用了 WEBENCH、下面给出了相同的情况  

我将使用 TINA 仿真器进行相同的仿真。 下面随附了仿真文件并给出了结果  

没有按照设计获得输出电压。 如果需要任何更正、请检查并提出建议。  

提前感谢您的支持。  

此致

乌马马赫斯瓦拉劳

e2e.ti.com/.../flybacksim_5F00_UCC28C43_5F00_uma.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的最明显的误差是反激式变压器作为正向转换器进行连接。 我看到其他几个错误、其中一些错误可能来自 Webench 结果。 您能否下载 UCC28C43 TINA 瞬态模型 并将其用作起点? 该模型可以正常工作、并且接近您需要的100V<VIN<160V、VOUT =15V 设计参数。 我认为您应该能够修改此仿真文件、以获得与您的需求接近的工作结果。 您还可以下载并试用 TI Power Stage Designer 、这将有助于进行功率级计算和控制环路设计、然后您可以使用结果来帮助修改 TINA 仿真。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的答复。 我已按照我的设计完成了仿真和工作。

    现在、我必须使用两个单独的反激式转换器来设计+/- 15V 输出。 因为我必须针对不同的负载分别调节+15V 和-15V 输出端口。  

    我在 TINA 中尝试了相同的方法、使用两个反激式转换器(和两个单独的控制 IC )、具有公共输入和输出、连接双极性连接(转换器-1 -ve 端子连接到转换器-2 +ve 端子、并形成公共接地)。 但它不起作用。  

    请提供建议。  

    谢谢。此

    致、 乌马马赫斯瓦拉劳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的仿真为什么不起作用? 如果两个转换器正确地独立仿真、但在将输出连接在一起时产生误差、是否可能未尝试连接输出 GND 基准或通过二极管和/或低值电阻器将其连接?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    感谢您的答复。 存在输出 GND 问题、现在已解决。

    我还有另一个与反馈信号相关的问题。 UCC28C43数据表中提到了两种不同类型的光耦合。 一个是 Pg22、FB 引脚接地、反馈连接到 COMP 引脚。 第二个是在 PG24中、OPTO OUT 连接到 FB 引脚和 COMP。

    如果 FB 接地、则输出电压如何调节。  

    我不明白哪一个更好、请建议。  

    谢谢。此

    致、 乌马马赫斯瓦拉劳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以打开一个新的 E2E 主题吗? 由于您最初撰写的主题现已关闭、我将关闭该主题。 感谢您对 E2E 的贡献。

    此致、

    史蒂夫