This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:100V 瞬态能力

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271535/lm74502h-q1-100v-transient-capability

器件型号:LM74502H-Q1

您好!  
我的最大典型工作电压为60V、但我需要100V 1us。  我想通过将图中的 GND 分开并添加额外的 TVS 来实现这一点。 这是正确的用法吗? (电力线承载电流超过100A、无法保持在65V 以下)
此外、我需要输入 RPP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障先生/女士、您好!

    从 IC GND 到系统 GND 的电阻器以及跨输入到 IC GND 的 zenr/TVS 应工作。 当电荷泵打开时、器件-5kΩ 电势可能会发生变化、因此建议将电阻值减小到1kΩ GND 周围。   我们还建议在系统中实施此电路之前、先在所有条件下对其进行测试。