请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74502H-Q1 您好!
我的最大典型工作电压为60V、但我需要100V 1us。 我想通过将图中的 GND 分开并添加额外的 TVS 来实现这一点。 这是正确的用法吗? (电力线承载电流超过100A、无法保持在65V 以下)
此外、我需要输入 RPP。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的最大典型工作电压为60V、但我需要100V 1us。 我想通过将图中的 GND 分开并添加额外的 TVS 来实现这一点。 这是正确的用法吗? (电力线承载电流超过100A、无法保持在65V 以下)
此外、我需要输入 RPP。