This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:自动降压/升压模式不工作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63901, TPS61094, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271417/tps61094-auto-buck-boost-mode-is-not-working

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件: TPS631000、TPS63901

您好!

此致。

我已按如下所示组装方案、但输出不是3.3V。 TPS 似乎总是处于旁路模式。 VOUT = Vin

我使用5V 和3.7V 的锂聚合物电池供电。

因此不需要超级电容器备份功能。

C1,钽电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    如果 VIN >= VOUT、则器件在直通或旁路模式下工作、无论器件处于哪种模式、VOUT 都接近 VIN、而不是您设置的目标电压。

    TPS61094是一款降压/升压器件、这意味着它可以在升压模式(VIN 至 VOUT)或降压模式(充电时从 VOUT 至 SUP)下工作。

    我认为您需要的是降压/升压器件(需要注意的是、 降压/升压 不同于 降压/升压 (如 TPS63901或 TPS631000)。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。