This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:TPS7H5005-SEP 有源钳位正向电路

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5005-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265924/tps7h5005-sep-tps7h5005-sep-active-clamp-forward-circuit

器件型号:TPS7H5005-SEP

你好。

我想使用 TPS7H5005-SEP 创建一个有源钳位正向电路。

我可以获得帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否有任何具体问题可以帮助解决? 我可以检查一下、我们是否可能有您可以使用的基准电路。

    如果您主要想找一个起点、可以在此处找到有源钳位正向拓扑的一般公式。 我还建议下载 Power Stage Designer、因为它可以简化拓扑的许多计算。

    请注意、9月4日是假期、回复将延迟到第二天。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    在 TPS7H5005的参考电路中、找不到适用于推挽和反激式等有源钳位正激式的参考电路。
    如何在 TPS7H5005中配置钳位电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    此应用手册中的第4.3.1节似乎与您的提问相关。
    您将遇到的主要区别是我们需要与钳位电容器并联一些电阻、因为我们的同步整流器在软启动期间处于关闭状态。
    因此、您需要确保对电容器进行足够的放电以避免过压事件。

    https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我正在寻找有源钳位正激式设计的原理图、例如 TI 设计文件 slvk099文件中的推挽式原理图。

    1) 1)需要包含 TPS7H5005的初级侧钳位 FET 连接电路。
    2) 2)哪个 FET 是钳位 FET、由 N 沟道 FET 或 P 沟道 FET 组成?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我们没有此功能

    2) 2)可以是、它只是在完成 FET 连接的位置进行更改

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    问题已解决。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎