大家好、
我正在使用 UCC28C43设计反激式直流-直流转换器。 我在设计中使用了 WEBENCH、下面给出了相同的情况

我将使用 TINA 仿真器进行相同的仿真。 下面随附了仿真文件并给出了结果

没有按照设计获得输出电压。 如果需要任何更正、请检查并提出建议。
提前感谢您的支持。
此致
乌马马赫斯瓦拉劳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到的最明显的误差是反激式变压器作为正向转换器进行连接。 我看到其他几个错误、其中一些错误可能来自 Webench 结果。 您能否下载 UCC28C43 TINA 瞬态模型 并将其用作起点? 该模型可以正常工作、并且接近您需要的100V<VIN<160V、VOUT =15V 设计参数。 我认为您应该能够修改此仿真文件、以获得与您的需求接近的工作结果。 您还可以下载并试用 TI Power Stage Designer 、这将有助于进行功率级计算和控制环路设计、然后您可以使用结果来帮助修改 TINA 仿真。
此致、
史蒂夫
Steve、您好!
感谢您的答复。 我已按照我的设计完成了仿真和工作。
现在、我必须使用两个单独的反激式转换器来设计+/- 15V 输出。 因为我必须针对不同的负载分别调节+15V 和-15V 输出端口。
我在 TINA 中尝试了相同的方法、使用两个反激式转换器(和两个单独的控制 IC )、具有公共输入和输出、连接双极性连接(转换器-1 -ve 端子连接到转换器-2 +ve 端子、并形成公共接地)。 但它不起作用。
请提供建议。
谢谢。此
致、 乌马马赫斯瓦拉劳Steve、您好!
感谢您的答复。 存在输出 GND 问题、现在已解决。
我还有另一个与反馈信号相关的问题。 UCC28C43数据表中提到了两种不同类型的光耦合。 一个是 Pg22、FB 引脚接地、反馈连接到 COMP 引脚。 第二个是在 PG24中、OPTO OUT 连接到 FB 引脚和 COMP。
如果 FB 接地、则输出电压如何调节。
我不明白哪一个更好、请建议。
谢谢。此
致、 乌马马赫斯瓦拉劳