This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 来自24V 输入的+15V 5W 和-15V 5W 的器件建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36510, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260704/device-suggestion-for-15v-5w-and--15v-5w-from-24v-input

主题中讨论的其他器件:LMR36510LMR38020

您好、您可以建议使用 IC 从24V 输入生成干净的+15V/5W 和-15V/5W 电源、用于电流传感器电源。

此致、

吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jitendra、您好!

    包括瞬变的最大输入电压是多少?  

    谢谢!

    - Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    24V 为稳压电源。 最大输入电压为28V。 另外还提到了5W 的功率是峰值功率。 平均组合功率为2W。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!  

    我发现了来自 WVIN 团队的几款器件、我将您分配给他们以进行更多评论。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmq66420.pdf?ts = 1692639435323&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMQ66420

    https://www.ti.com/product/LMQ66410

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我们还有其他器件、但您可以将 LMQ6410用于+15V。  但是、对于需要反相降压/升压拓扑的-15V 应用、这可以通过降压器件来实现-请参阅我们的同事 www.ti.com/.../snva856b.pdf 编写的以下文章。  但它需要一个 Vin 额定值 大于43V (假设您的最大输入电压为28V)的 IC。  我建议在反相降压/升压配置中使用 LMR36510来生成-15V 电压。

    是的、如果您想选择相同的器件、也可以使用它来产生+15V 电压。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的推荐 LMR36510。 是的、我需要具有相同的器件。

    400kHz 开关频率与我们要测量的当前频率相当。 您能否建议具有更高开关频率的器件。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    您可以使用 LMR38020对频率进行编程、情况如何?  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    未提供 LMR38020数据表。 404错误-找不到页面 您能在此处分享吗?

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../LMR38020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    谢谢。

    如何进行 LMR38020反相降压/升压的瞬态仿真。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    使用瞬态模型、并将外部电路重新配置为反相降压/升压转换器。  您还应该注意接地参考。  我认为该模型的0V GND 可能是全局0V 网、因此、在设置 PSpice 模型时可能需要考虑电平转换。  通过执行以下操作:

    1.将 IC GND 引脚设置为0V、或连接到 PSpice GND 符号。

    2.将实际系统的 GND 设置为 Vout,而不是连接 GND 符号。

    3.将 VIN 源从 VIN 引脚连接到上述步骤中分配的 Vout 节点。

    来自仿真的 Vout 将是正电压。 如果 Vout 节点下降到0V、则 GND 符号实际上是负输出端口。  

    希望这澄清了、

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    谢谢。 我们在研究它。

    我还需要一条有关设计的建议。 我们预计稳压器输入端会产生500mV/500 kHz 的噪声。 我还能做些什么来很好地拒绝它。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    您可以考虑添加电感器来帮助将其滤除。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    谢谢。

    对于降压配置、Webench 建议的电感器值为8.2uH。 当电流为8.2uH 时、2MHz 下计算出的电流纹波非常小。 此外、数据表中的第9.2.2.4节还说明"请注意、在最大负载远小于器件的最大可用值的应用中选择纹波电流时、请使用最大器件电流。" 基于数据表的计算表明使用的电感值要小得多。

    对于8.2uH 的仿真、器件在正常模式下似乎未工作。 器件在仿真中表现正常、2.2uH。

    您能否建议此器件的良好电流纹波水平以选择合适的电感器值?

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!  

    周一是美国假期。  

    请期待明天再提出一些意见。  

    此致、  
    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    请分享您的 Webench 电路、以便更好地了解这个问题吗?  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    文件已附加。

    此致、

    吉滕德拉

    e2e.ti.com/.../WBOperatingValuesDesign2.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我正在研究这件事、并将在接下来的几天内与您联系。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    你过得怎么样?

    您对电感器值和电流额定值有什么建议吗? 我们想要最终确定电感器规格。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  该 IC 可提供2~3A 峰值电流、最大负载电流仅为0.33A、约为该电流容量的10%、您可以将其视为"小得多"或您认为它仍在正常范围内。  据我了解、8.2uH 应该可以正常工作、但根据参考的数据表建议、2.2uH 可能性能更好。 此外、2.2uH 可能更便宜。

    Webench 基于经实践检验的电路设计 EVM、但可能限于优化设计。  但是、它应该能起作用、至少能让您有一个良好的起点。  我们始终建议客户通过实验调整电路、以获得更好的性能。

    祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    友好