This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:IC 内部电路检查:VBUS 和 PMID 之间的电路

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271750/bq25790-ic-internal-circuit-check-circuit-between-vbus-and-pmid

器件型号:BQ25790

在框图中、VBUS 和 PMID 之间有一个电阻、我想知道是否有任何其他元件。 我还测量了 VBUS 和 PMID 之间的 Vdrop、它显示了从 PMID 到 VBUS 的0.58V 压降、且电路从 VBUS 到 PMID 被阻止。 VBUS 和 PMID 之间的详细电路对于我们在 OTG 模式下选择电源使用引脚非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    该电阻器实际上是 FET。  该器件用于测量正向/充电模式下的输入电流和反向/OTG 模式下的输出电流。  

    此致、

    杰夫