尊敬的专家:
我们正在使用 TPS65137AS 为基于 RM67162的1.9英寸 AMOLED 显示屏供电。
下面是一个原理图:

和 PCB 布局:

如果显示器未连接、则一切似乎正常(CH1 - OUTP、CH2 - OUTN):

但是、当连接显示器时、会发生这种情况:

该波形显示了+3.3V 和 OUTN 的输入:

我尝试过以下方法:
1.将输入和输出电容器(C20、C21、C26)更改为4.7 μ F。 那么结果是相同的。
2. 将输入和输出电容器更改为22uF。 那么结果是相同的。
显示屏不需要很大的电流、因为我使用的开发板是额定电压仅为100mA 的 BV6802直流/直流转换器。
我不明白 TPS65137AS 为什么会关闭。
有人能建议一个问题的解决方案吗?
谢谢你。
此致、
塞尔日