Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25792
我使用自定义工具版本7.0.4生成了配置。
我将生成完整的闪存二进制文件并将其刷写到电路板上的 EEPROM 芯片中。
闪存完成并验证正常、但设置错误(充电电流)。 它似乎配置为450 mA 最大充电电流的默认状态、而我的配置状态为2.00A。
在查询0x03 MODE 寄存器时、我得到不可重复的 ASCII 垃圾字符、这使得 PD IC 看起来处于不可操作的状态。
I2Cs 时钟线为低电平、似乎 PD 芯片未处理所有通信消息和时钟拉伸
我以前使用7.0.1自定义工具时没有任何问题、我能否下载此工具的存档版本进行测试?
{"questionnaire":{"version":"7.0.4.6","answers":[4,null,3,null,1,0,1,null,1,null,0,12.6,2,0.12,0.12],"options":{},"configID":"0000","vendorID":"0000"}}e2e.ti.com/.../8561.config_5F00_3s_5F00_2a_5F00_004.zip