请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 尊敬的朋友:
我想详细了解该模块的 EN 输入。 它是具有足够远的两个阈值(逻辑高阈值和逻辑低阈值)的逻辑输入还是具有较窄范围的单个阈值?
数据表中说明: VIH (高电平输入电压) 最小值0.9、 典型值0.65。 VIL (低电平输入电压) 最大值:0.3、 典型值:0.45。 这有点令人困惑。
如果只是查看数据值、它似乎是一个阈值、范围很窄、为0.45~0.65。 但是如何理解最小值0.9和最大值0.3? 根据常识、正态分布应最大为0.9、最小为0.3...
有人能向我解释一下吗?
谢谢!
托尼