This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq35100:如何配置用于生产的 EOS 参数

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270925/bq35100-how-to-configure-eos-parameters-for-production-use

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

这是一个很大的职位,我在其中提出了很多问题,我道歉。 但是、我们尚不清楚在 bq35100上设置 EOS 配置以用于生产的整体过程。

第一步是运行 EOS 放电实验(如 5测试程序中所述 )并捕获标度的电阻和阻抗、直到每1%放电步进完全放电。

之后、我们希望利用实验中获得的知识设置其他器件以用于生产。

为此、我们遵循 此处发布的说明、
关于此文档、我们不确定电量监测计会自动执行哪些操作以及需要手动执行哪些操作。 以下要点将会是问题和我们对说明的解释的混合。

-"为初始 EOS 学习需要更新的唯一参数是新电池 R 标度延迟"
   -问:"初始 EOS 学习"是什么意思?

-"在期望钝化层消失后,需要将其设置为一个值。"
   -问题:延迟以"读数"给出。 "阅读"究竟是什么?

-"被动层可以被看作是初始电阻测量值高于预期,然后在后续脉冲后下降。 一旦电阻停止下降且平坦、就移除了无源化层。'
   -问题:这是在图中的这一点吗?



-"初始学习设置后,从电阻数据配置最重要的值是 EOS 趋势检测"
   -我们为 EOS 趋势检测选择一个值,这样 EOS 标志将在电池完全耗尽之前设置几个时间单位
   公式:短趋势平均值>长趋势平均值×(1 + EOS 趋势检测/100)

-"要估算长和短筛选值,我们可以使用 TRM 中的以下公式。"
   -计算是基于在 EOS 实验中捕获的一组值?
   -短趋势平均值=阻抗× 1/DF1 +上一个阻抗×(1–1/DF1 )
   -长趋势平均值=阻抗× 1/DF2 +上一个阻抗×(1–1/DF2 )
   -假定第一个数据点的先前阻抗为零?
   -当短趋势平均值和 R 短趋势滤波器具有完全不同的数据范围时,我们如何使用相同的公式(最大值8355712与255 )

-更多问题:关于所有其他价值观:
   - R 表标度
   - R 表标度更新标志
   - EOS 检测脉冲计数(将由电量监测计自动设置,并在发出 NEW_BATTERY 命令时设置为0)
   - EOS 检测脉冲计数 Thrhd
   -短趋势平均值
   -长趋势平均值

-问题:我们需要做什么化学 ID ? 我们使用的电池类型(Tadiran SL-2870T)、bqStudio 中的可用预设未涵盖该类型。

很抱歉问了这么多问题、提前感谢您百忙之中抽时间、
亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrik、

    本指南应与技术参考手册(TRM)结合使用、TRM 中概述了许多术语和数据闪存参数的说明。  5.3.1初始 EOS 学习

    读数是每次监测计唤醒并测量阻抗时得到的值。

    是的、阻抗较高的初始部分是  移除的无源化层。

    我不确定我是否理解单位范围差异、两个平均值都使用相同的0至8355712范围。滤波器使用0至255、这些不会改变。

    这些参数中的很多参数都不需要调整、  EOS 检测脉冲计数 Thrhd 用于确定算法何时开始查看斜率。 如果在此计数之前满足趋势条件、它不会触发 EOS、通常 应将其设置为读数数量的一半左右或保留为默认值。

    EOS 趋势检测不需要 CHEM ID。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    非常感谢您、这为我们清除了很多事情。 公式上方的文本提到了"估计长筛选值和短筛选值"、我对此有点困惑、例如、"短趋势平均值"。 但是、如果不应编辑过滤器、则会清除。

    我想我们现在已经拥有了需要的所有信息。 当出现更详细的问题时、我将打开一个新主题。

    此致!
    亨德里克