This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC IC 约1000W、带电桥、交流输入为230V 50Hz (欧洲)

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180, TIDA-00443, PMP12074, PMP11062, PMP8740, TIDA-010081, PMP22606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269442/pfc-ic-around-1000w-with-bridge-ac-input-is-230v-50hz-european

主题中讨论的其他器件:UCC28180TIDA-00443、TIDA-00779、 PMP12074PMP11062、PMP8740TIDA-010081PMP22606

嗨、大家好!  

我们的产品需要符合 IEC61000-3-2谐波标准。  优选大约1000W PFC。 由于空间有限、是否有任何推荐仅一个通道(非交错式)的经典 PFC IC? 最好拥有现有的 PFC 评估板、以便我们可以购买并进行测试。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    我推荐 UCC28180、因为它是单相 CCM 控制器。 此控制器可用于1kW 应用、如 UCC28180数据表的第1页所示。  由于它的最大开关频率高达250kHz、因此它的尺寸最小。  

    虽然我们没有可以订购 UCC28180的 EVM ( UCC28180EVM 仅为360W)、但我们有许多参考设计在>1kW 应用中展示了 UCC28180。 下面是一些高功率的参考设计。

    参考设计 TIDA-00443 TIDA-00779 PMP12074 PMP11062 PMP8740 TIDA-010081 PMP22606

    说明

    适用于逆变器供电驱动器且效率为98%的230V、900W PFC 参考设计 效率高于98%、针对 BOM 和尺寸进行优化的230V、3.5kW PFC 参考设计 230V 交流输入、200kHz 380V/1kW CCM 升压功率因数调节器参考设计 通用交流输入、380V/1kW CCM 升压功率因数调节器参考设计 满载效率92%的2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计 适用于5G 电信整流器且效率大于95%的1kW 模拟控制交流/直流参考设计 390V、1kW 输出连续导通模式(CCM)功率因数校正(PFC)参考设计

    电源

    900瓦 3.5千瓦 1千瓦 1千瓦 1.5千瓦 1千瓦 1千瓦
    输入电压 195VAC - 270VAC 85V 至270V 交流 176VAC - 264VAC 90VAC - 264VAC 90VAC - 265VAC 85VAC - 265VAC 90VAC - 264VAC
    输出电压 390VDC 390VDC 380DC、15VDC 380VDC、15VDC 390VDC、12VDC、32VDC、5VDC 54V 直流 390VDC、16VDC
    链接 https://www.ti.com/tool/TIDA-00443  https://www.ti.com/tool/TIDA-00779  https://www.ti.com/tool/PMP12074  https://www.ti.com/tool/PMP11062  https://www.ti.com/tool/PMP8740  https://www.ti.com/tool/TIDA-010081  https://www.ti.com/tool/PMP22606 

    您可在以下网址找到更多 UCC28180参考设计: https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC28180 

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wong:  

    感谢您提供的宝贵信息。 现在、我们订购了用于测试的 UCC28180评估板、并开始根据 TIDA-0043文档设计 PFC 设计。 目前、我们在从 Wurth Electronik 750342810购买 PFC 升压电感器时面临严峻的问题。 它是一个定制器件、到处都没有库存。 TI 是否有任何推荐的替代方案以便我们可以将设计向前推进?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宋

    以下为 TIDA-00443的设计计算器: https://www.ti.com/tool/download/TIDCA81。 输入您的系统值、升压电感器的参数将会显示出来。 我还建议使用 Power Stage Designer 来进行升压转换器计算: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 

    此致、

    乔纳森·王