请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3422R030 大家好!
由 LMG3422R030组成的三相桥式驱动电路在使用过程中存在多种损坏情况、具体情况如下: 
1.三相电桥驱动星形连接线性电机时,一对管(U_H、U_L)损坏,下管(W_)因过流而熔断(输出熔断器)。 
2、上电的时候有三个低管同时烧、其逻辑输出 LDO5V 应当输出5V、而实际输出电压是1.5V 0V 0V、这是三个低管损坏的两种表现。 LMG3422R030很热,把手放在上面,很明显地感觉到它的温度在上升,直到手指不能承受它。请帮助分析原因:开关管是否损坏或其控制逻辑电路损坏? 这两种损害的原因是什么? 如何避免此类损坏? 有哪些措施可确保管道正常运行 
此致
哈里基