This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:TPS43061电源问题和高温解决方案

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, TPS43060EVM-199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266393/tps43061-tps43061-power-issue-and-high-temperature-solution

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: TPS43060EVM-199

您好!

1.我们使用 TPS43061芯片来设计直流到直流电源、我们的输入为24Vdc、输出为36V@3A、原理图是相同的 TPS43060EVM-199。 我们使用了电路中的所有相同组件。

现在、在我们的第一个组装 PCB 中、输出 电压始终为24.5V@91mA、而输出电压无负载。 EN 为2.8V、COMP 为2.0V、您知道我们的电路问题发生了什么以及如何解决该问题吗?

2.我们的第二个组装 PCB、我们检测了主芯片 TPS43061和两个 NMOS FET 高温(70 C)对于半小时的工作输出36V@3A、您有没有 降低功率芯片和 NMOS FET 温度的想法?   

此致、

 张若翰

2023/9/4

丁乐科技

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    您是否有可以比较的原始 EVM?
    如果是具有该108W 负载的 EVM、您会获得什么温度?

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我没有原始 EVM、

    我希望打开/关闭电源、因此我使用 MCU 的逻辑引脚来控制 EN 引脚 、以设置逻辑低电平(0V)、然后电源不会关断。您知道 如何控制 电源的开/关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    数据表第3页介绍了使能引脚(EN):  
    具有内部上拉电流源的使能引脚。 将此引脚悬空将启用 IC。 拉至1.2V 以下以进入低电流待机模式。 拉至0.4V 以下以进入 SHUTDOWN 模式。 EN 引脚可以用于实现使用两个电阻器的可调节 UVLO。  

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.将 EN 引脚拉至 GND、电源不处于关断模式、其输出为36V 到24V。

    2.我还有另一个问题,输出功率从36V 降至25.5V,而我在输出引脚上向 GND 添加了一个220欧姆/22W 的负载电阻。 您知道如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您如何通过 MCU 将 EN 引脚拉至 GND? 您能否手动将其接地、看看它是否进入关断模式?

    是否确定在更改负载时未达到电流限值?

    也许您可以将您的布局和设计与 EVM 进行比较 https://www.ti.com/tool/TPS43060EVM-199 

    Br、

    哈龙