This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564257:输出电容器是否可以使用电解电容器?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271651/tps564257-whether-the-output-capacitor-can-use-electrolytic-capacitor

器件型号:TPS564257

大家好、

输出电容器是否可以使用220uF 电解电容器? EVM 上的电容器是陶瓷电容器、44uF。 考虑600kHz 的固定频率、ESR 似乎不会影响性能、对吗? 您的专业 建议是什么? 谢谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    感谢您的联系。 您能否分享客户的原理图? 它们是否仅具有1个220uF Cout 电解电容器

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我通过电子邮件将其发送给您、并将离线关注此案例。 谢谢。