请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 主题中讨论的其他器件: LMR51610
大家好!
您能否提供输入电压高于36V 的与 TPS560430类似的器件?
P2P 是理想之选。
如果没有 P2P、可以推荐最好的备选器件吗?
提前感谢您、Mikhail
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.