主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI
您好!
我尝试在 LM5156上的 TINA 中创建仿真。
但是、有些错误无法了解根本原因。
创建的电路上不存在错误消息中显示的节点编号。
出现在某些节点上的"编号"是什么意思?
在具有"编号"的节点上未找到连接问题
请告知。
e2e.ti.com/.../TINA_5F00_Clamp_5F00_Volt.zipe2e.ti.com/.../TINA_5F00_Lib.zip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试在 LM5156上的 TINA 中创建仿真。
但是、有些错误无法了解根本原因。
创建的电路上不存在错误消息中显示的节点编号。
出现在某些节点上的"编号"是什么意思?
在具有"编号"的节点上未找到连接问题
请告知。
e2e.ti.com/.../TINA_5F00_Clamp_5F00_Volt.zipe2e.ti.com/.../TINA_5F00_Lib.zip
尊敬的 Yee:
很抱歉耽误你的时间。
似乎错误指向 IC 内部的一个注释。
我查看了原理图、但外部元件看起来不错。
我也没有用于 LM5156的参考 TINA 模型、因为我们的大多数参考模型会切换到更新的 TI PSpice。
您是否在 PSpice 中对该原理图进行了仿真、也看到了相同的问题?
所有 PSpice 模型均可从相应的产品页面中下载: https://www.ti.com/lit/zip/snvmbv9
谢谢、此致、
尼克拉斯
您好、Niklas、
是的、我在 PSpice for TI 中创建了同一个电路。
我的最终目标是使用 LM5156使用耦合电感器模拟+40V 和-40V。
TI 的 SPICE 设法在同一电路上获得所需的+40V。
不过、由于存在错误、无法使用耦合电感器获得-40V 电压:
错误(ORPSIM-15108):X_U2使用的子电路3U 未定义
我还要记录一个标题为"LM5156:PSPICE-FOR-TI 的 ticket、"
以及源设计文件和库。
也许我需要问一个正确的问题:
是否有使用耦合电感器使 LM5156具有+/-40V 的示例设计?
尊敬的 Yee:
很抱歉耽误你的时间。
我已经查看了我们的参考设计库、但没有找到与此确切应用相关的参考。
然而、使用 LM5156时这种设计应该是可行的。
要创建双路输出反激式应用、您可以使用 PSpice 的 k_break (或 k_linear)函数将单个电感器耦合到变压器。
要获得设计帮助、我推荐我们用于 LM5156的快速入门计算器工具、该工具也适用于反激式应用:
https://www.ti.com/tool/download/SNVC240
如果您需要进一步的设计帮助、敬请告知。
此致、
尼克拉斯