This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:PSpice:不同的最大步长值具有不同的仿真结果

Guru**** 2537260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271543/tps62933-pspice-different-max-step-size-value-has-the-different-simulation-result

器件型号:TPS62933

您好!  

我正在使用 PSpice for TI + TPS62933 PSpice 瞬态模型来模拟电路。 根据示例设计、Vin=24V、输出=5V 3A。 降压 IC 在大约500kHz (2us 周期)的频率下运行。  在 PSpice 仿真配置文件中、如果我增大"最大步长"值、在达到某个最大步长阈值后、仿真结果将不正确。  

跑步时间=200us、适用于所有航迹

路径1 : 最大步长=5ns

试验2 :最大步长=20ns

路径 3 : 最大步长=40ns

路径4 : 最大步长=50ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    众所周知、使用较大的仿真步长可能会导致错误的仿真结果。 请勿更改默认仿真设置。 或者您可以使用较小的步长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:  

    为什么较大的最大步长会导致不正确的结果?  

    是否有经验法则可为所有通用电路选择适当的最大步长? 如果最大步长过大、结果将是错误的。  如果最大步长太小、仿真将需要很长时间。 我们是否必须从较小的步长开始、并创建路径?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    在 pspice 模型开发期间、获得适当的最大步长始终是重要的事情。  最大步长过大可能会导致仿真结果不准确。 最大步长太小可能会导致仿真时间很长。 实际上、经过多次测试、我们在 TI.com 上发布的仿真设置是相当正确的值。 因此、请首先使用我们的示例 maxstep-size 值。 P.S.根据我的经验、我将设置约1ns~100ns、如果结果看起来很糟糕、我将减小该值、然后再次检查。