This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2671:LM2671M-ADJ/NOPB 晶圆

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270358/lm2671-lm2671m-adj-nopb-wafer

器件型号:LM2671
主题中讨论的其他器件:LM2674

您好

LM2671M-ADJ/NOPB

收到此产品后、我们发现内部晶圆为 LM2674、请协助确认其是否正常

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    您能否向我们提供采购这些器件的 TI 供应商的收据和名称? 我们需要该信息来进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请收到团队的回复,并及时回复我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    好的、我已经安排好了。 您能先帮助确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    抱歉、我们仅支持从授权零售商处购买设备的客户。

    说了这句话,要提交这个请求,我需要一个收据。