This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:如何理解 TPS82130的 EN 输入?

Guru**** 2507015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271317/tps82130-how-to-understand-en-input-of-tps82130

器件型号:TPS82130

尊敬的朋友:

我想详细了解该模块的 EN 输入。  它是具有足够远的两个阈值(逻辑高阈值和逻辑低阈值)的逻辑输入还是具有较窄范围的单个阈值?

数据表中说明:  VIH (高电平输入电压)  最小值0.9、  典型值0.65。     VIL (低电平输入电压) 最大值:0.3、  典型值:0.45。   这有点令人困惑。  

如果只是查看数据值、它似乎是一个阈值、范围很窄、为0.45~0.65。   但是如何理解最小值0.9和最大值0.3?   根据常识、正态分布应最大为0.9、最小为0.3...

有人能向我解释一下吗?

谢谢!

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、您的想法是正确的、此演示基于应用端、这意味着输入信号>0.9可以覆盖所有输入为高电平、而<0.3可以使所有输入识别为低电平。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      张宇昌

    感谢您的解释。

    在这种情况下、建议将数据表修改为"最大 VIH 阈值0.9V、 最小 VIL 阈值0.3V"、以便人们容易理解、这是一个单范围阈值、最大值为0.9V、最小值为0.3V 作为异常值。   

    谢谢

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我们将向团队以及对未来生产的数据表进行编辑。

    裕昌