This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:设计问题

Guru**** 2503015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271364/tps61230-design-question

器件型号:TPS61230

大家好、

输入:5V+-10%,输出:5.5V/1.8A

  1. 电感 L1建议的电感值?
  2. 输入电压和输出电压是否存在其不运行的压力差的限制?
  3. 当输入电压等于输出电压时、输入电压是否直接旁路至输出电压? 什么输出电流能力?

谢谢!

BRS、

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    通常、1uH 适用于大多数情况 、除非需要更多要求。

    输入电压和输出电压不应超过5.5V。  当输入电压超过5.5V 时、器件可能不会关断、但可靠性会受到影响。 当 Vout 超过最大值时、器件将在其 OVP 电平 (典型值6V、最小值5.7V)下关断。

     当输入电压等于输出电压时、器件无法进入直通模式。 请查看数据表第11页以了解更多信息。

    Br、

    特拉维斯