请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61230 大家好、
输入:5V+-10%,输出:5.5V/1.8A
- 电感 L1建议的电感值?
- 输入电压和输出电压是否存在其不运行的压力差的限制?
- 当输入电压等于输出电压时、输入电压是否直接旁路至输出电压? 什么输出电流能力?
谢谢!
BRS、
杰米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
输入:5V+-10%,输出:5.5V/1.8A
谢谢!
BRS、
杰米
尊敬的 Jamie:
通常、1uH 适用于大多数情况 、除非需要更多要求。
输入电压和输出电压不应超过5.5V。 当输入电压超过5.5V 时、器件可能不会关断、但可靠性会受到影响。 当 Vout 超过最大值时、器件将在其 OVP 电平 (典型值6V、最小值5.7V)下关断。
当输入电压等于输出电压时、器件无法进入直通模式。 请查看数据表第11页以了解更多信息。
Br、
特拉维斯