This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:PSpice 与 Webench 的仿真结果不一致

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271544/tps62933-pspice-has-the-inconsistent-simulation-result-with-webench

器件型号:TPS62933

大家好、我的目标是设计一个采用 TPS62933的降压电路。 输入=24VDC、输出=10V 3A。  

设计 :使用 Wenech 设计电路

仿真值 :使用 PSpice for TI + TPS62933 PSpice 瞬态模型 验证上述 电路。 根据 webench 设计、我对 示例 PSpice 电路进行了以下修改(参见红色框)。 仿真结果如下所示。  

问题

1) 为什么 V (SW)刻度下降? 此信号应为0或24V 开关信号。 因此、I (RLOAD)和 V (VOUT)不是10V 3A。  

2) 请参阅蓝色框、为什么使用两个49.9k Ω 分压器的24V 电压使 EN 引脚= 5V? 电阻电压分压器应为12V。  

3) 在输出负载处、为什么仿真结果递减到0V、但标签仍然显示5V?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您是否正在运行 稳定状态 仿真、用于设置 Cout 等外部元件的初始电压、从而使仿真更快地达到稳定状态运行状态。 这就是您一开始会看到一些电压的原因。

    请运行 启动 它没有初始电压。 P.S.、但仿真时间比 SteadyState 仿真长得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    如果我使用稳态仿真、这是否意味着在达到稳态后必须配置仿真配置文件? 例如、如果我设置软启动时间= 5ms、  

    运行时间:>5ms,例如10ms

    保存数据的时间:>5ms,例如8ms

    最大步长:合理的值、例如1us

    对吧? 如果我选择在3ms 之后保存数据(在达到稳定状态之前)、仿真结果可能不正确?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    SteadyState 仿真的建立时间(Vout 变为稳定的正确值所需的时间)现在已不存在。 P.S.在模型开发过程中、我们根据仿真结果设置保存数据时间值、但如果您未运行模型、这是未知的。

    您设置的软启动时间在  SteadyState 仿真中是无用的。

    如果您想知道启动过程波形、请使用启动仿真。