This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630AP-Q1:关于 LMR33630AP-Q1的 Vin 有两个引脚、2和10

Guru**** 1558025 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630AP-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271232/lmr33630ap-q1-about-vin-of-lmr33630ap-q1-there-are-two-pins-2-and-10

器件型号:LMR33630AP-Q1

嗨、团队,

为什么 LMR33630AP-Q1的 VIN 有两个引脚? 它们是否会一起短路?

我在数据表中看到仅连接了一个引脚的情况、那么使用一个引脚和两个引脚作为 VIN 的区别是什么? 是输入电流吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    考虑使用 两个 Vin 引脚是为了提供更好的 EMI 性能、因为两个输入电流环路将 相互抵消诱导的磁性。

    建议 参考以下 PCB 布局:

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin,

    因此、为 VIN 使用一个或两个引脚对电源能力没有影响、对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    不。我们建议使用两个 Vin 引脚、因为它可以降低每个引脚的电流应力。  

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin,


    如果使用一个引脚、那么该应用建议采用多大的电流范围? 两个?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    使用一个引脚时没有此类数据。 对于两个引脚、输出电流为3A。

    顺便说一下、使用一个引脚不是正确的布局方法、应避免使用、谢谢。

    B、R  

    科林