This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74500-Q1:作为电源开关

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1, LM74502, LM74500-Q1, LM74502-Q1, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270232/lm74500-q1-as-a-power-switch

器件型号:LM74500-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74502-Q1TPS22810、LM74502H-Q1 、LM74502

您好!  

是否可以将 LM74500-Q1用作电源电压范围为4V 至6V 的电池电源电压范围提供电源开关和反极性保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    要实现反极性保护+输出开/关控制、您需要驱动两个采用背对背配置的 FET。 适用于此应用的器件将使用 LM74502-Q1、如下所示。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我还想问几个问题:

    74502与74502H 之间的区别是什么?

    我可以使用 TPS22810吗?它只是没有 RPP 的开关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    LM74502-Q1具有较慢的栅极导通速度、建议用于浪涌电流控制、尤其是当您需要在输出端使用电容启动时。  如果您只需要一个快速导通和关断开关而没有任何浪涌电流限制要求、 则可以考虑使用 LM74502H-Q1。  

    TPS22810没有 RPP。

    您能否详细说明您的要求、电压范围、额定电流、所需的其他功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    它适用于4XAA 手持电池、因此电压范围为4-6.5VDC、最大~1.5A。 我需要主电源总线(MCU 始终在睡眠模式下通电)和 RPP 的 MCU 控制式开关。

    我 可以尝试将 TPS22810与 LM74500串联、也可以仅选择 LM4502H、这样可以提高效率。 LM74502似乎是最优的、可满足相应要求。

    感谢您的帮助!