This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:TPS6594EVM-POWER 问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270607/tps6594evm-tps6594evm-power-question

器件型号:TPS6594EVM

大家好:

我想在不同的时间打开和关闭 TPS6594 LDO、降压输出。 因为我的设计需要上电和断电顺序。

1:当 PMIC 工作时、 所有 LDO 和 BUCK 输出正常、如果我使用 MCU 的 IIC 与 TPS6594通信、则此时所有 LDO、BUCK 都不会输出?  使用 GUI 进行编程时、我的 EVM 不会输出。

2:TPS6594 - VCCA (4引脚)仍然连接外部3.3V、 但  TPS6594 - TPS6594 - VIO 输入(48引脚)电源来自 LDO1-LDO1 (13引脚)、当我关闭时、稍后无法连接 VOUT? 由于 PMIC IO 现在为0V、因此 IIC 无法与 MCU 通信。  

3:我可以   根据我在 VCCA 关闭时的要求、设置 LDO 和降压输出的断电和上电序列的寄存器值吗? 如果我们可以这样做、则在 PMIC 工作时无需与 PMIC 通信、只需对一次进行编程、而在 PMIC 断电并上电时、所有输出断电和上电序列都会符合我的要求。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    [报价 userid="572803" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270607/tps6594evm-tps6594evm-power-question ]1:PMIC 工作时、 所有 LDO 和 BUCK 输出正常、如果我使用 MCU 的 IIC 与 TPS6594通信、此时所有 LDO、BUCK 不会输出?  使用 GUI 编程时、我的 EVM 无法输出。

    您能列举出您在这方面的步骤吗、我可以重新创建。 您的自定义编程、使能之前吗?

    2:TPS6594 -(4引脚)仍连接外部3.3V、 但  TPS6594 - TPS6594 - VIO 输入(48引脚)电源来自 LDO1-LDO1 (13引脚)、当我关闭 VOUT 时、稍后无法连接 TPS6594? 由于 PMIC IO 现在为0V、因此 IIC 无法与 MCU 通信。  [/报价]

    您是否通过 LDO1-IN 的测试点将 VIO 引脚连接在一起?

    Unknown 说:
    3:我可以设置  有关 LDO 和降压输出的断电和上电序列的寄存器值吗、 取决于我何时关闭 VCCA 的要求? 如果我们能做到这一点,那么在 PMIC 工作时就不需要与 PMIC 通信,只需要编程一次,而在 PMIC 断电和上电时,所有输出断电和上电序列都会根据我的要求进行。

    在运行期间无法设置电源序列及其触发转换、这只能通过 NVM 更改来完成。

    如果我正确理解了您的问题、您需要在施加 VCCA (良好)以及关闭时设置电源序列?

    Br、

    尼古拉斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    1:您可以 在通过 GUI 对 EVM 进行编程时测试 LDO1、2、3、4。 点击"Program Device"后、直至成功编程。 请看我的图片。

    2:是、如果 VIO_IN 在 LDO1=0.6V 时连接 LDO1、则 PMIC 无法与 MCU 连接

    3:是的、您是对的、我想在 VCCA 为0V、PMIC 不工作时设置 LDO 和降压断电序列。

    因为当我关闭所有电源时、LDO 和降压断电序列会同步。 但我的设计具有针对 LDO 和降压的断电序列要求。  我想编辑.json 文件、设置一些寄存器值、是否可以满足我的要求?

    如果所有断电(包括 VCCA=0V)、LDO 和降压断电必须同步、我可以在 VCCA 中设置 LDO 和降压断电序列吗? 我可以使用外部3.3V 连接 VCCA、切勿在3.3V 时断电。 使 MCU 与 PMIC 保持连接。 更改一些寄存器值。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2:是、如果 VIO_IN 在 LDO1=0.6V 时连接 LDO1、则 PMIC 无法与 MCU 连接

    [/报价]

    似乎是 LDO 关闭或未打开、导致您无法与器件通信。

    3:是的、您是对的、我想在 VCCA 为0V、PMIC 不工作时设置 LDO 和降压断电序列。

    [/报价]

    无论是否进行编程、器件都将立即关闭所有电源轨并接收到 NO_SUPPLY (0V VCCA)

    因为当我关闭所有电源时,LDO 和 BUCK 断电序列将同步。 但我的设计具有针对 LDO 和降压的断电序列要求。  我想编辑.json 文件,设置一些寄存器值,可以达到我的要求吗?
    [/quote]

    我们可以收到关闭请求、其中电源轨会按照您的选择进行关闭。 我能不能举个例子、请待机。

    因此、对于您的第二个器件、我们始终具有3.3V 电压、是的、我们可以这么做。

    Br、

    尼古拉斯

    [/quote][/quote]