This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952带控制接触器的堆叠式系统

Guru**** 2606825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271028/bq76952-bq76952-stacked-system-wth-control-contactor

器件型号:BQ76952

您好!

我查看了 bq76952堆叠式设计文档。 我计划设计 bq76952堆叠设计。 我将在没有 MOSFET 的情况下控制充电/放电系统。 我将通过 MCU 使用接触器进行控制。 接触器将处于高位

均可中断

 

。 我将仅将 bq76952用作系统中的监控器件。 我对堆叠 bq76952设计有一些问题。 我不知道将"PACK"和"LD"引脚放置在底部和顶部堆栈的哪个位置可以检测到 电荷和负载移除。 (e2e.ti.com/.../how-to-stack-battery-monitors-for-high-cell-count-industrial-applications)在本文中、LD 检测具有但适用于低侧应用的信息。 我的 接触器位于高侧。 您能解释更多信息吗? 我的系统位于附加的映像中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 此常见问题解答,其中包含指向高侧堆叠参考设计的链接,可能会对您有所帮助。

    此应用手册还讨论了高侧堆叠设计的一些特殊注意事项。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的考虑。

    ı、您的链路要保护这些引脚、我的问题是、如果 µ C 在设计中堆叠两个 bq769x2监控 IC、我应该在哪里连接这些引脚来测量 PACK 电压。 因为当 I 堆叠并从堆叠中获取测量值时、PACK 引脚电压将超过85V。 因此( https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-stack-battery-monitors-for-high-cell-count-industrial-applications)在此链接上、顶部堆栈的 LD 引脚、 连接底部堆栈的 PACK 引脚、适合低侧应用。 我想在高侧应用中、顶部堆叠和底部堆叠之间需要连接 PACK 和 LD 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看适用于高侧堆叠应用的参考设计: TIDA-010247参考设计| TI.com。

    原理图显示了如何在上部和下部器件上实现 LD 和 PACK。

    此致、

    马克斯·韦博肯