This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:DSG FET 和 CHG FET 同时关断

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270832/bq76920-dsg-fet-and-chg-fet-turn-off-at-the-same-time

器件型号:BQ76920

你好。

我只想关闭 DSG FET、以防止电池过度放电。
在 DSG FET 和 CHG FET 都导通的情况下、微控制器使用 I2C 发送命令、在 SYS_CTRL2上将[DSG_ON]设置为0、将[CHG_ON]设置为1。
但是、DSG FET 和 CHG FET 都已关断。
我希望 CHG FET 即使 DSG FET 关断也保持导通。

这4节电池串联、用于过放电保护的电池电压为2.5V。

此致

关木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kouki、

    您是否回读了 SYS_CTRL2寄存器以确保这些被正确写入? 您是否读取了故障寄存器以查看是否触发了任何保护?  

    为了实现 UV 保护、DSG FET 通常会关闭。 您可以看到  表8-1. 各种系统事件下的 CHG、DSG 响应 在 CHG_ON/DSG_ON 变为0的情况下的数据表说明。 要重新开启、它们需要设置回1。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙