This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 线路过压关断问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264037/ucc2897a-ucc2897a-line-over-voltage-shutdown-issue

器件型号:UCC2897A

大家好、

我在 LineOV 处为 OVLO 使用分压器、如数据表的"典型应用图"中所建议。

我们面临着一个 LineOV 开启和关闭取决于负载值的问题。 我们可以观察到以下几点-

  1. 直流/直流转换器进入部分关断(输出开关条件)、然后在进一步增加线路电压(10-15V 差值)后完全关断。 部分导通线路电平随负载而变化。
  2. 在 LineOV 下降期间、dc-dc 再次打开取决于负载。 负载较高时、DC-DC 的导通电平在 LineOV 下降时下降。

而且、LineUV 运算运转良好。

 

请推荐我们可以解决 LineOV 问题的可能解决方案或方法?

 

谢谢!

此致

锡德汉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是由 LineOV 引脚上的噪声引起的。 您需要捕捉 LineOV 引脚波形进行确认 、如果它是由噪声引起的、那么您需要解析来降低噪声。 一个可能的解决方法是在 LineOV 和 GND 之间添加一个较小的电容器。 如果这无法解决问题、您很可能需要改进 PCB 布局设计、以降低输入电压较高或负载较重时的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,洪先生:

    感谢您的答复。

    我们试图在 LineOV 和 GND 之间添加一个小型电容器、但是问题仍然存在。 现在、我们计划改进 PCB 布局设计以观察其优势、如果无法解决问题、我们将分享观察结果。

    同时、我观察了应用手册、其中 LineOV 也通过电阻(在本例中、我们不使用 CT)与变压器(CT) T1连接。 是补偿吗? 因此、使用相同的节点为 CS 添加补偿、我想知道。 我们要馈送到 LineOV 的补偿?

    谢谢!

    此致

    锡德汉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在该 EVM 中、CT 还用于从 LineOV 关断断续 OCP、因此不适用于 OVP。