This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:TPS54060DGQ 随机故障

Guru**** 2504845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270450/tps54060-tps54060dgq-random-failure

器件型号:TPS54060

大家好、提前感谢您的帮助!我、来自西班牙的 Diego、我作为工程师工作、我需要一些帮助。
我在论坛上发布的第一篇文章。
在我的设计中、存在与 U3 (TPS54)相同的直流电供电的 U5 (TPS54060)的随机故障 1 60)谁永远不会失败。 我,我工作了很多小时来发现这个完全的 ramdon 失败。 在示波器捕获中、您可以看到一个瞬变、在将其设备通电时、该瞬变有时会发生。 U5和 U3的正常输入电压为50V。 ¿ U5是否会在此瞬态水平下出现故障?
-
谢谢¡¡

使用示波器捕获的瞬态

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    很遗憾听到您的问题。

    我在原理图中注意到的几件事是缺少输入电容和低输出电容。

    对于 U5、您需要一个输入电容器靠近 IC、如数据表中包含的电路所示。

    对于输出电容、我看到您最可能需要至少10uF 的电容来实现稳定性。

    您能否填写并重新共享该产品的设计计算器、以便我们分析稳定性?

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC432

    另外、您能否分享您的布局以供查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助。
    我将填充好的 xls 与我所知道的数据一起附上、因为我不是最初的设计、但现在我很乐意推荐这款产品...至少在今年。
    您是否看到过示波器捕获? 您如何看待77、4v 瞬变?
    我会向您发送布局、以便在接下来的几天进行检查。

    谢谢¡¡¡

    e2e.ti.com/.../calcVers130923.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    我看到了示波器捕获。 77V 瞬态将超出器件的绝对最大值、因此会有问题。

    此外、我建议将输出电容修改为2 x 22uF (25Vdc)。

    我相信对于给定的开关频率、您的交叉频率过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、请与我们联系¡¡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 这听起来不错。