This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616查询

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271520/bq79616-q1-query-of-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

团队成员

您是否知道在通信进行期间 BQ79616的功耗工作在活动模式下。

我只能在活动模式下找到无通信日期。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    当 BQ79616在活动模式下通过菊花链进行通信时、每次发送通信时都会出现10 mA 尖峰:

    如果您指的是 UART 的 TX 和 RX 引脚或 SPI 的 GPIO 引脚、我们建议5mA PER 引脚。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    大卫