This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1EVM-400:15-72V 输入范围限制

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271481/lm5149-q1evm-400-15-72v-input-range-limit

器件型号:LM5149-Q1EVM-400
主题中讨论的其他器件:LM5149

是什么将此评估板上的输入电压限制为72V (器件额定电压为80V)? 请注意、C26 (在 VIN 上)的额定电压仅为50V、即使在72V 工作电压下也是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    使用开关转换器时、开关节点可能会出现尖峰并过冲 VIN。

    它在很大程度上取决于 SW 压摆率、去耦电容和一些布局、它在这方面不明显、但它确实存在。

    如果在最大工作电压下运行、并且 SW 节点尖峰超过85V ABSMAX、则可能会损坏器件或 MOSFET。

    C26在电路板上已更新为100V、P/N 与 C3相同。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的应用、VIN 可以高达75V。 如果需要、我可以在 SW 线路中放置一个较小的串联电阻并将其钳位到80V、或者您有更好的建议吗? 我还可以将 FET 额定值增加到100V、但需要确保 LM5149不会损坏。

    谢谢。

    瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    您可以使用自举电阻器、高侧 FET 栅极电阻器或开关节点 RC 缓冲器保护 SW 节点过冲。

    这一切都将减慢 FET 栅极上升时间和 SW 节点上升时间。  

    这可能会对效率产生负面影响、但会提供保护。

    该 EVM 仅为自举电阻器 R9提供了一个位置。

    我想说从72V 开始、并监控 SW 节点电压(使用低电感探头技术:请参阅 应用手册中的图3)。

    一旦您增加 VIN 并看到 SW 接触80V、我建议逐渐增加引导电阻器、可能为0.5 -1Ω。

    在最终设计中、您可以根据需要添加 SW 节点缓冲器(RC 到 GND)和栅极电阻器点。  

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多