This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:OFF2ACT 序列和 ACT2OFF 序列的时序调节

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TPS659037, TPS65916, AM5718-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256182/tps65916-timing-regulations-for-off2act-sequences-and-act2off-sequences

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件:AM5718TPS659037AM5718-HIREL

我们正在考虑一种使用 TPS659162为 AM5718供电的电路配置

查看用户指南(SLVUAO4D)、未描述以下时序法规。

・OFF2ACT 序列: 从输入 ON 请求到 SMPS4输出的时间(SLVUAO4D p.13)

・ACT2OFF 序列: 从输入关闭请求到输出 RESET_OUT 的时间 (SLVUAO4D p.14)

请告诉我计时 规定。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    这里的团队很忙、因此请给我们一些时间来回答这个问题。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

     请参阅此文档《为 AM574x、AM572x 和 AM571x (修订版 F)供电的 TPS659037用户指南》了解您的需求。

     BTW、TI 不建议  将 TPS659037或 TPS65916用于任何新设计。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Phil,

    感谢您的回答。

    不过,这不是我所希望的答案。

    [关于答案]
    ・您发送的材料似乎没有具体规定。 我应该在哪里参考?

    [关于不推荐在新型设计中采用]
    ・我知道 AM5718有一款 HiRel 产品、它会稳定供应很长时间。

    这是否意味着不推荐在新设计中采用用于 AM5718的 PMIC?

    ・未来是否会有适用于 AM5718-HIREL 的 PMIC?

    我很抱歉打扰你,但请回答我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

     您能否详细说明您正在寻找的"特定法规"?  

     我需要更多的时间来咨询我的同事、以便 在将来为 AM5718-HIREL 更换 PMIC、并且每当我收到任何答案时都会给您回复。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Phil,

    感谢您的提示回复。

    >> 您能否详细介绍您正在寻找的"特定法规"?

    我很抱歉我没有解释得足够多。

    我想知道的数字是下面红线的时间。

    >> 我需要更多时间与同事核实是否需要更换 PMIC

    >>对于 AM5718-HIREL、以后我有任何答案就会回复您。

    我们期待收到您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

     请查看下面链接的帖子:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748748/tps659037-off2act-power-sequence-timing

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Phil,

    我查看了链接、但似乎没有得到答案。

    REGEN1是 PMIC 的输出信号、对吧?

    PMIC 的型号也不同、但设计是否相同?

    从输入的 ON 请求到 SMPS4的输出的时间是在哪里写入的?

    在哪里可以找到 ACT2OFF 序列的相关时间?

    对于给您带来的不便、我深表歉意、但请检查并回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

     我正在尝试与以前支持设备的所有其他应用程序进行检查、但到目前为止没有人作出响应。 我会在我得到答案时告诉您。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Phil,

    您是否从专家团队获得了答案?

    如果您有问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

     遗憾的是、没有人知道 ACT2OFF 序列的相关时间。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

     我将进一步查看展开的组、并随时更新您的结果。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

     我从以前的应用程序获得了一些答案。   " 请求"大约需要 3-5ms 才能将 OTP 加载到寄存器和其他模拟设置中。 "关闭请求" 只是 数字位、几乎为立即(< 0.5ms)。  

    谢谢!

    菲尔